请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具/软件:
您好、
我当前运行 CCS V12.8.1 、我在 40kHz 下运行中断、并以该速率 (40kHz) 在数组中记录数据。
当我尝试从“Expressions"窗口“窗口复制数据时、CCS 会冻结。 每次我尝试复制时都会发生这种情况。
我已尝试清除剪贴板数据。 重新启动 CCS、甚至重新启动我的笔记本电脑。 什么都不起作用。
我使用 XDS 110 USB 调试探针。
有人有什么想法我可以做什么?