This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:使用 CLB 提供的例程实现 BiSS-C 通信时、SPIFIFO 接收到的数据位更少、从而导致接收错误。

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1525308/tms320f28p650dk-when-implementing-biss-c-communication-using-the-clb-provided-routine-the-spififo-receives-fewer-bits-of-data-resulting-in-reception-errors

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的工程师:   

我要使用的例程是 Ware_Motor Control_SDK_5_03_00_00\solutions\boostxl_posmgr\f28p65x。

此示例的 CLB 部分可以进行优化。 例如、结构定义太多、但不会影响功能。 我当前正在使用 BiSSc CLB 例程、发现一个问题:CLB 提供 SPICLK、但 SPIRXFIFO 忽略前 8 位、无法接收。

如果 SPI 在 SPICLK 的上升沿接收数据、则 I 接收的编码器返回数据应为 0x8777、0xBBB7、0x3BBF、0x3466。

然而、SPIFIFO[0]= 0x77BB、SPIFO[1]= 0xB73B、SPIFO[2]= 0xBF34、SPIFIFO[3]= 0x6600。








SPI 数据为 14 位、并根据例程执行配置:

在程序中、我不使用中断、而是在接下来的 62.5us 周期内接收数据。 SPIPTE 由外部 GPIO 输入并保持低电平。TxEN 保持低电平。

为什么数据接收短缺?此外、我想问为什么该例程将 SPI 数据宽度配置为 14 位、但接收掩码设置为低 12 位。

此致、

林浩南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lin — 我需要用代码刷新自己,然后返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    我发现程序中 spififo 接收中断的配置没有注释。 我把它说出来后,它就奏效了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 很高兴您解决了这个问题。