This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:TMS320F28P559

Guru**** 2446760 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1526418/tms320f28p559sj-q1-tms320f28p559

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我使用的是 F28P55、其中 CLA_MATH_TABLE_IN_ROM=1。

libs 是:

cla2_math_library_dataom_fpu32.lib

F28P55x_CLADOTROM_Symbols_fpu32_COFF.lib

FAPI_F28P55x_COFF_v4.00.00.lib

IQmath_fpu32.lib

处理器选项包括:

但我收到了以下警告:

警告资源为“.ccsproject"</s>“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试构建“cla_acos"-“-可以正常运行。

    之后、我在“cla_acos.cla"-“-第 29 行中添加了 1 行

    并尝试再次建立 — 相同的警告与奇怪的方向:

    #17003-D /home/ubnuser/ti/repos/c2000ware/libraries/math/temp/source/CLAcosPU.asm:从汇编函数“CLAcosPU"重“重定位到符号“CLASincos.0"<xmt-block0>“ Table_Coef 溢出;25 位重定位地址 0x1001e54 太大、无法在 16 位无符号字段中编码 (TYPE =“R_CLA_ABS16"(“(16)、FILE =“C:/ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00/libraries/math/CLAmath/c28/lib/cla2_math_library_datarom_fpu32_eabi.lib “、offset = 0x00000024、section =“Cla1Prog:_CLAcosPU“)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ALM、

     较旧 C2000ware 版本中的 F28P55x_CLADTROM_Symbols_fpu32.lib 文件包含错误。  我会附加固定的 COFF 和 EABI 版本、请 改用其中一个版本。 在最新版本 (5.05) 中已修复此问题。

    如果此回答修复了错误、请支持此回答。

    、e2e.ti.com/.../7674.F28P55x_5F00_CLADATROM_5F00_Symbols_5F00_fpu32_5F00_COFF.lib

    e2e.ti.com/.../7674.F28P55x_5F00_CLADATROM_5F00_Symbols_5F00_fpu32.lib

    此致

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 现在、它只能在没有 VCU 的情况下工作。

    有一个包含 VCU 的版本?

    这是我收到的错误:

    编辑:刚刚获得它、TMS320F28P55 没有 VCU、但 VCRC — 我对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ALM、

    正确、F28P55x 没有 VCU、但具有 VCRC。 您现在是否看到任何错误、或者您的问题是否已解决?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了、谢谢!