This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:有关 tms320f28p65x 的问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650SK, TMS320F28P550SJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1525415/tms320f28p650dh-question-about-tms320f28p65x

器件型号:TMS320F28P650DH
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28P650SK、 TMS320F28P550SJ

工具/软件:

您好:

该客户目前有一家电动踏板车的项目建议、要求 TI 推荐能够同时驱动四个电机且功率约为 1500W 的主芯片

客户进行了初步检查并选择了 28p65。 他们认为这些参数是可行的、需要 TI 推荐更详细的解决方案。 此外、他们还需要了解是否有更多合适的芯片解决方案可供推荐。

该芯片的主要功能是电机控制、可直接驱动四个电机

客户之前选择了 ST 的 H523、它只有两个计时器控制器、最多只能驱动两个电机、这不适合四电机解决方案

另外,内存、频率等的配置一般就足够了,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    任何更新?感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我很抱歉。 我在 几分钟内回复了这个消息,但它显然没有发布。

    我们的许多器件可以驱动 4 个电机、但它将取决于电机/栅极驱动器的特性(6x PWM 模式或 3xPWM 模式、SPI/GPIO 要求)、所需的模拟信号数量以及转子位置传感器的使用/类型(如果使用)。  

    P650D 是双核子系统 (2 个 C28x CPU + 1 个 CLA)、可用于分离通信和电机控制任务。  但根据所需电机控制的性能、您可以使用 TMS320F28P650SK 等单核版本实现该目的  

    P650 包含 EtherCAT 并具有更高引脚数的封装 (169BGA、176QFP)、但您也可以在更小封装的器件中实现这一点、因此您也可以从 TMS320F28P550SJ 系列中进行选择

    该器件具有 5 个 ADC、可帮助在 4 个电机上实现电机采样时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    感谢您的反馈。

    我是否可以询问 TMS320F28P650 和 TMS320F28P550 是否是引脚 2? 客户当前正在使用 CAN 通信、
    根据您的经验、四个电机控制的适当频率要求是什么?
    四个电机、客户目前具有霍尔检测和其他 IO 要求、需要大约 100 引脚或更多引脚
    下面是客户端的一般示意图。


    我可以问、TI 是否有使用上述两个芯片驱动带霍尔传感器的无刷电机的示例电路? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “我可以询问 TMS320F28P650 和 TMS320F28P550 是否是引脚 2?“

    您是否询问它们是否是引脚对引脚的?

    它们只共享一个封装 100 QFP、不是 P2P。

    “根据您的经验、四个电机控制装置的适当频率要求是什么?“

    如果这是基于霍尔效应的 BLDC、则 MHz 要求很小。 您可以使用 160MHz F28P55x 实现 4 个电机、而不会出现问题。

    具有 FOC 的增量编码器会扩展对 MHz 的要求、但仍然很低。 当然、每个电机的 20MHz 小于。

    通用电机控制实验 包括不同的有传感器/无传感器技术。 这通常只有一个或两个电机、但客户可以扩展到 4 个电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    谢谢你。 查看您提供的链接后、该模块使用 eQEP 模块、但 F28P55 只有三个此类模块。 客户的电机需要霍尔传感器、
    如果客户使用霍尔传感器、是否必须使用 eQEP 模块? 如果数量不够、如何实施、是否有相应的方法? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔传感器通过 eCAP 和/或 GPIO 连接到。

    对于 4 个电机、您主要需要使用 GPIO。