This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:GPIO224 设置问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1525226/tms320f2800135-gpio224-setting-issue

器件型号:TMS320F2800135

工具/软件:

您好专家  

客户报告如果他们使用以下语句来设置 GPIO224 作为 GPIO 工作、则 GPIO226 (CMP3) 状态将出现错误并报告电机过流问题、一旦阻止 c 语句、GPIO226 (CMP3) 上就不会出现问题。 GPIO224 配置是否有任何问题?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家

    请继续关注此主题吗?

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [quote userid=“521036" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1525226/tms320f2800135-gpio224-setting-issue 设置 GPIO224 作为 GPIO 工作、GPIO226 (CMP3) 状态将出错

    为了澄清这个 问题、GPIO224 会影响 GPIO226 吗? 您能否证实。

    以下这些引脚的 GPIO 寄存器配置是什么? 另请参阅以下所示部分的注释。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prarthan

    我的测试没有问题、假设客户的代码中有一些错误。

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joe 的确认

    如果没有进一步的查询、请将此主题标记为已关闭。