工具/软件:
您好、
在 F29H85x 数据表的第 161 页中、我阅读此内容:
在时、ADC A 和 ADC B 的内部电压基准范围可选择为 0V 至 2.5V
在 16 位模式下运行、但内部电压基准范围可选择为 0V 至
在 12 位模式下运行时、ADC A 和 ADC B 的电压为 3.3V 或 0V 至 2.5V。
在第 177 页的 ADC 工作条件 (16 位单端 (6.15.2.2.3) 下、我可以看到外部基准可以是 2.5V 或 3.0V(典型值)。
这是否意味着、ADC A 和 ADC B 可使用高于 2.5V 的外部基准(例如 3V 甚至 3.3V)在 16 位模式下运行?
谢谢、此致、
Patrick