This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:ASYSCTL 配置

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530550/tms320f280037c-asysctl-configurations

器件型号:TMS320F280037C

工具/软件:

是否需要为该目标控制器配置 ASYSCTL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    ASYSCTL 块用于配置基准(对于 ADC/DAC)、比较器输入多路复用器(选择引脚)、启用温度传感器、启用或禁用 VDDIO 等的 BOR  有关更多详细信息、请参阅技术参考手册中的第 15 章。  如果您使用上述任何模拟块、则可能需要配置该块。

    此致、

    Srikanthan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅使用该配置、为什么 在未配置 ASYSCTL 块时配置它  

    如果不需要、是否有办法禁用它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我看到您在配置中使用 ADC、使用的基准将由 ANASYSCTL 块选择。   这样就必须使用。

    此致、

    Srikanthan