This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:Cadence Midas 平台中 TMS320F28388D 的 IEC 61508 FMEDA

Guru**** 2636685 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1528816/tms320f28388d-iec-61508-fmeda-of-tms320f28388d-in-cadence-midas-platform

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:Midas

工具/软件:

Hollow、所有、

我对 Cadence Midas 平台中使用的 TMS320F28388D 封装有疑问。

如下图所示、Cadence Midas 平台可以使用 TMS320F28388D 封装、

但我在这里得到的文件只有 PQFP 封装、无 BGA 封装。

https://photos.google.com/photo/AF1QipNz8LZSl5qE36gfiVawa1fmjfpwnJn4ScAYIYQ_

我想问以下问题:

01。我如何获取 TMS320F28388D BGA 封装的 FMEDA 文件?

02 μ A 在 Cadence Midas?中、TMS320F28388D 封装的选择是否会影响 IEC 61508。

BR、

Vincent。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前仅支持 QFP 封装。 将来将支持 BGA 封装。 封装选择将仅影响封装硬件计算。 芯片计算不会受到显著影响。 因此、QFP 封装可用于您的初步分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:Gus:

    通过 Cadence Midas 工具、我们得到一个 Excel 文件、该文件表明 TMS320F28388D 的封装为 PTP)。QFP(。但是、当它实际用于 IEC 61508 认证时、使用了 BGA 封装。我们担心文件上的封装与实际封装不匹配。这会影响 IEC- 61508 认证吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您的担忧。 如前所述、我们正在积极努力在 Midas RC 工具中支持 BGA 封装。  何时需要此 BGA 支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    。正在进行 IEC 61508 认证。目前还处于早期阶段、因此我们需要尽快获得相关信息。感谢您

    BR、ć

    Vincent。ö m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 一旦我们有了此支持的目标日期、我就会更新此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    随着 IEC-615085 认证的进展、我们想知道 TI 何时能够提供 BGA 封装的 FMEDA 数据。 非常感谢。

    BR、

    Vincent。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我没有这种支持的时间表。 如果您迫切需要这些信息、请参阅 安全包中包含的 F2838x_Baseline_FMEDA_Report_PTP_v0p94_GA.xlsx 报告。 在此报告中、您将找到引脚 FMEDA 表、其中包括 BGA 封装上所有引脚的失效模式分布。 您可以使用此信息进行分析。