This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:C28xx:使用操作"Process CIO"at 0x3041c9 时设置断点时出现问题:(错误–1066 @ 0x3

Guru**** 2443740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518898/tms320f28335-c28xx-trouble-setting-breakpoint-with-the-action-process-cio-at-0x3041c9-error--1066-0x3

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:

大家好、启动调试会话时收到以下错误。 但是、当我暂停执行时、它会显示有效的源代码、即使是步进也能正常工作。  


C28xx:在 0x3041c9 处使用操作“Process CIO“设置断点时遇到问题:(错误–1066

C28xx:在 0x30231b 处删除操作“保持停止“时遇到问题:(错误–2044 @ 0x30231B)内部错误:请求的断点不存在。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在、请报告错误。

Code Composer Studio

版本:12.8.1.00005

-----

但我注意到、当我使用 CCS 9 Version 9.0.0.00018 时、不会出现问题  

也不具有 V10.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anirban:

    该主题的专家目前已离职。 请期待收到延迟的回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anirban、

    您能否确认使用新版本的 CCS 时代码是否有任何更改? 使用 EABI 输出格式是否有帮助?  链接器命令文件中的存储器映射是否已修改?

    您是否可以在相同位置使用硬件断点?  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anirban、

    查看问题是否已解决和/或您有任何其他问题。

    此致、

    Aishwarya