This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:xbar.h 中的 EPWMXBAR 至 TRIPx 映射和可能的命名问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531455/launchxl-f28p65x-epwmxbar-to-tripx-mapping-and-possible-naming-issues-in-xbar-h

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用 LAUNCHXL-F28P65X、我想澄清两点。

1. EPWMXBARx 到 TRIPx 映射

在上 F28388 系列中、EPWMXBARx 和 TRIPx 输入之间的映射是非顺序的、例如:

  • EPWMXBAR1→TRIP4

  • EPWMXBAR2→TRIP5

  • EPWMXBAR3→TRIP7
    ...等等

但是、在上 F28P65x 、映射可能是一对一(例如 EPWMXBAR1→TRIP1、EPWMXBAR2→TRIP2 等)、但数据表或 TRM 中没有明确记录。

问题:

  • 对于 F28P65x、是否有 EPWMXBARx 到 TRIPx 的官方映射表?


2. xbar.h(ePWM XBAR 多路复用器配置)中可能的命名问题

xbar.h文件中、中似乎存在一些枚举名称 EPWM XBAR 多路复用器配置表 可能不正确或具有误导性。 例如:

  • INPUTXBAR2映射到 XBAR_EPWM_MUX03_INPUTXBAR1_INPUT2

  • CLBINPUTXBAR11映射到 XBAR_EPWM_MUX24_INPUTXBAR2_INPUT11

这种命名似乎与所示的输入源不一致、可能会令人困惑。

问题:

  • 这是一个已知问题吗?未来的 C2000Ware 版本中是否会更正这些枚举名称?


提前感谢您的澄清和支持!

此致、
Allen.Jiang

沒有F28P65X的文檔 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们没有这方面的映射表、为清晰起见、可以将其添加到 TRM 中、但目前我们只通过 driverlib 和 TRM 图来提供此信息。

    遗憾的是、枚举名称中的 TRM 名称之间存在一些不匹配。 我会将此主题介绍给我们的软件团队、看看是否可以在旧版器件上纠正此问题。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、感谢您的澄清。

    为了确保我完全理解—您能否确认以下两个器件的 EPWMXBARx 到 TRIPx 映射是否正确?

    F28388:

    • EPWMXBAR1→TRIP4

    • EPWMXBAR2→TRIP5

    • EPWMXBAR3→TRIP7

    • EPWMXBAR4→TRIP8

    • EPWMXBAR5→TRIP9

    • EPWMXBAR6→TRIP10

    • EPWMXBAR7→TRIP11

    • EPWMXBAR8→TRIP12

    F28P65x:

    • EPWMXBAR1→TRIP1

    • EPWMXBAR2→TRIP2

    • EPWMXBAR3→TRIP3

    • EPWMXBAR4→TRIP4

    • EPWMXBAR5→TRIP5

    • EPWMXBAR6→TRIP6

    • EPWMXBAR7→TRIP7

    • EPWMXBAR8→TRIP8

    这基于我观察到的行为。 如果您能确认这一解释是否正确、我将不胜感激。

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、这是正确的。

    有 8 个额外的 ePWM XBAR 从 TRIP9 映射到 TRIP16、尽管该范围内并非所有跳闸信号都存在、因此一些 EPWMXBAR 实例悬空/未使用