This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:输入信号的 CLB XBAR 多路复用器配置与 F29x SDK 不匹配

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531879/f29h850tu-clb-xbar-mux-configuration-for-input-signals-does-not-match-with-f29x-sdk

器件型号:F29H850TU

工具/软件:

对于 F29x CLB X-BAR、可传递到 XBAR 的 CLB OUT 输入指定为 CLBx_OUT12 和 CLBx_OUT13、其中 x 是使用的 CLB 逻辑块 (1-6):

但是、在 SDK driverlib 文件中、我们在枚举中找到 CLB XBAR 输入源  Xbar_ClbXbarInputSource  在文件 xbar.h 中、相同的对象已命名为 CLBx_OUT4 和 CLBx_OUT5:

我知道 CLB OUT 信号 OUT4 和 OUT5 分别复制到 OUT12 和 OUT13、但数量很重要。 问题是、以下哪一项是正确的:

OUT4 和 OUT5 被映射到 CLB-XBAR 、文档中有关 OUT12 和 OUT13 的错误、应该重命名为 OUT4 和 OUT5?

OUT12 和 OUT13 映射到 CLB-XBAR、SDK 文件中相对于 XBAR_CLB_CLB... 字段中、应命名为 XBAR_CLB_CLBx_OUT12。 XBAR_CLB_CLBx_OUT13、x 是 CLB 逻辑块编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 CLB X-BAR 环境中、CLBx_OUT4 和 CLBx_OUT12 是等效的。 CLBx_OUT5 和 CLBx_OUT13 也是如此。 为混乱而道歉。

    谢谢您、

    Luke