This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280033:F280033 中的存储器在 0x90000 之后无法显示内容

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530794/tms320f280033-memory-cannot-display-content-after-0x90000-in-f280033

器件型号:TMS320F280033
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

客户报告其 CCS 存储器窗口在 0x90000 之后无法显示内容当工程器件选择 F280033 时、它们使用 F280039 LaunchPad、CCS v12.8.1、C2000ware v5.04。  

但是、使用相同版本的 CCS 和 C2000ware 时、0x90000 存储器正常工作、  我是否可以得到建议、哪些设置可能会影响存储器显示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请告诉我何时观察到这种行为 — 在连接调试器或将代码加载到器件后。?

    是否可以获取客户正在使用的 GEL 文件。 GEL 文件具有一个用于配置存储器视图的 memory_map 函数。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已连接调试器或加载代码后出现异常行为。 客户 GEL 文件直接来自 CCS v12.8.1 安装文件夹\ccs\ccs_base\emulation\gel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我不确定还有什么可能导致此问题。  我在 F280039C LaunchPad 上尝试了它、无法重现问题。  

    请求他们共享目标配置文件 (.ccxml) 和正在使用的 GEL 文件。

    此致

    Siddharth