This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:硬件设计问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, TMS320F28P659DK-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1532277/launchxl-f28p65x-hardware-design-questions

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28P659DK-Q1

工具/软件:

你好、团队

 

我的客户将 F28P65X 用于单级 OBC 工程。 在基于 TI 开发板“LAUNCHXL-F28P65X"设计“设计 TMS320F28P659DK-Q1(176 引脚)的主控制器电路时、请帮助解决他们遇到的以下问题

1.对于从 XTAL 到 DSP 的引脚路径、原理图上标记了一个 50 欧姆阻抗匹配、但不串联 50 欧姆电阻器。 那么如何实现阻抗匹配呢?

         

2.关于 MCU ADC 端口,为什么注释输入电容器? 在客户的理解下、输入电容器用于提供滤波器功能并在高频采样条件下提供瞬态电流、甚至需要串联电阻器来消除振荡。

3.由于我们项目采用特殊设计、客户将 MCU GND 基准放在 HVDC -(高压直流输出负极)上。 是否有必要在 MCU 侧和 JTAG 输入侧之间放置一个隔离器? 如果是、他们需要根据 LV_GND 为 JTAG 侧生成额外的 3.3V 电压、并且他们还听说过其软件工程师、CCS 可能无法通过隔离器与其电路板连接(在上一个工程中进行)。 您能否提供专业建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 这在很大程度上取决于您的 PCB 设计和制造。 如果 PCB 设计/制造商可以保证时钟信号的 50 欧姆阻抗匹配、那么这些电阻器实际上不应该是必需的、或者所需的特定值可能不同(不是 10 欧姆)。
    2. TI 提供的许多逆变器升压套件已经在模拟感应信号上配备了 RC 电容器。 这些焊盘均包含在内、因此用户可以根据需要添加 RC 滤波器。
    3. 我建议改为查看该隔离式 JTAG 的评估板。 包含一个直接连接到此电路板的连接器。  https://www.ti.com/tool/XDS110ISO-EVM

    此致、

    Kevin