This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:通过 CLB 将 EPWM7A 输出到 GPIO16。

Guru**** 2652615 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531330/tms320f28076-output-epwm7a-to-gpio16-via-clb

器件型号:TMS320F28076
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我的配置可能有什么问题? 为什么 GPIO16 引脚上通过示波器测量的输出频率仅为 EPWM7A 频率的一半?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关 CLB 配置预期功能的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道是否可以将用户定义的变量和 EPWM7 的输出波形直接馈入查询表模块的输入端、  而无需边界输入或占用物理 I/O 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 GPREG 软件输入来控制 CLB 的输入、而无需依赖物理 I/O 引脚。 这是配置 CLB 输入时的选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有使用 GPREG 作为输入的演示? 我不太清楚应该如何使用它?


    这样配置后、我看不到任何区别、也没有找到相应的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该调用 .c 代码中的 CLB_setGPREG 函数、以便根据需要配置 GPREG 输入。 GPREG 的每个位对应一个 CLB 输入。 例如、将 GPREG 配置为 11 (0b00001011) 将输入 0、1 和 3 设置为高电平、其余输入设置为低电平。 但是、您必须在 SysConfig 中将所需的输入配置为 GPREG 输入(您已正确配置)、以便 GPREG 寄存器中的位实际控制相应的输入。 希望这有道理。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将其配置为阶跃输入信号?  或者如何将内部信号路由到边界输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 GPREG、则该行为完全由软件控制。 或者、您可以利用全局和本地输入多路复用器以及 CLB-XBAR 模块将内部信号路由到边界输入。