This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2772845 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1529653/tms320f28379d-tms320f28379d

部件号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28379D

工具/软件:


你(们)好  
我之前曾询问过这个问题。 代码专为 Launch XL 设计、但需要在 F28379D 控制卡和 MCU 集线站上找到相应的引脚。 如果有人有见解或知道控制卡和扩展坞上这些引脚的确切映射、请告诉我。 我已经回顾了 C2000Ware 提供的所有引脚组合、但这些引脚不会产生任何信号。 例如、对于 A2、它指示扩展坞上的引脚 15、但我没有在引脚 15 上接收到任何信号。 有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ubaid、

    要找到正确的插针映射、请检查以下目录:

    1-控制卡文档、位于:
    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379d\

    2-集线站文档位于:
    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\boards\ExperimenterKits\DockingStation_HSEC_120or180pin\
    确保为准确的引脚映射选择适当的版本。

    关于 ADC 引脚、这些是旨在读取外部电压信号的输入引脚。 如果您是指、 您没有看到 ADC 结果寄存器中的变化、请验证 ePWM1 SOC A 触发配置是否正确(根据您的快照)。

    对于故障排除、请尝试将 GPIO 引脚配置为切换、并使用示波器验证扩展坞引脚上的信号完整性。  此方法将帮助您确定问题是与引脚配置、ADC 设置还是物理连接有关。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:
    我查看了相关文档、并指出 ADC 的引脚范围为 13 至 46。 但是、我特别想确认 ADCINA2、B2、C2、A5 的引脚。 根据我的迹线、它指示扩展坞上 A2 的针脚 15。 然而、当我连接到引脚 15 时、示波器会显示一条平坦的线。 EPWM 正常并且显示了信号。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ubaid、

    是的、 HSEC 连接器中的 ADC 引脚电压范围为 13 至 46。 是的、 ADCINA2 路由至 HSEC 连接器上的引脚 15。 但是、当您将 ADC 引脚连接到 示波器时、您预期会看到什么? 这些是输入引脚、用户应该向其施加反馈信号。 之后、您可以读回 ADC 寄存器位中的结果并确认 ADC 配置正确。

    此致、  

    Masoud  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:
    对延迟的回复表示歉意。 我附上了一张示波器图片、其中显示了连接 EPWM1 引脚 49(黄色)和 A2 引脚 15(蓝色)时观察到的信号。 这是我接收的信号或噪声类型。 您能否帮助确定可能出现的问题或问题所在?









  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ubaid、

    如前所述、 ADC 引脚 是输入引脚、用户应向其施加反馈信号。 根据您描述的内容、您可以保持 ADC 引脚悬空、并监测示波器上的 ADC 引脚。 悬空引脚时、它会因开关而产生噪声。 同样、要 验证扩展坞上的 ADC 信号完整性、 应该在集线站上施加基准电压、并在转换后在 ADC 结果寄存器中读回该值。

    此致、

    Masoud