This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:PSFB 数字控制

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1528951/tms320f28379d-psfb-digital-control

部件号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:UCC28950、 C2000WARE

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我已经使用 TI UCC28950 模拟 IC 完成了 EV 充电器的 PSFB 拓扑并正常工作

现在我想转到数字控制器,我已经有 TMS320f28379D 评估板,请帮助我做数字控制

请与我分享任何一步一步的方法

我能够单独生成 4 个 PWM

谢谢  

Venkatesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 PMP23126 或 TIDM-02000 、了解如何使用 C2000 MCU 实现 PSFB 的峰值电流模式运行。 下载用于这些设计/代码的 C2000Ware DP SDK。 另请访问 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢、如何访问此设计的软件、我安装了 C2000ware

    此致

    Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 DPSDK 解决方案文件夹。 Solution 文件夹中有许多设计、其中包括此设计。 请阅读文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、谢谢