This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:CCS 构建配置

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1532771/tms320f28377d-ccs-build-configration

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:

在哪里可以像旧版本 CCS 一样配置构建配置?

在 ccs20.2 中、我只能查找以基于 CPU1_FLASH 和 CPU1_RAM 创建新的构建配置。 但我看不到如下所示的特定配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianfu:

    [报价 userid=“659983" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1532771/tms320f28377d-ccs-build-configration

    在 ccs20.2 中、我只能查找以基于 CPU1_FLASH 和 CPU1_RAM 创建新的构建配置。 但我看不到如下所示的特定配置:

    [/报价]

    在创建新构建配置时、新 CCS20.2 具有不同的 UI、但概念是相同的。  

    在这种情况下、您必须使用现有构建配置作为基础来创建新配置。 然后、您可以在已创建的新构建配置中添加所有新工程设置。

    在下面的屏幕截图中、我基于名为 FLASH_2 的 RAM 构建配置创建了一个新的构建配置。

    此致、

    Ryan Ma