This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:BISSC 解决方案中第一个编码器时钟的长度

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531643/tms320f28388d-length-of-first-encoder-clock-in-bissc-solution

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在使用采用 CLB 的 BiSS-C 解决方案。 他们观察到第一个编码器时钟比其他时钟是日志器。 如何缩短长度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色信号看起来像我的 SPI 时钟。 您能否确认哪个信号? 答案是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lori、

    绿色是 编码器块。 在一个客户的其他项目中、将 BISSC 改编为 SSI、然后直接使用编码器块作为 SPI 时钟。 在这两个项目中、他们都观察到了这一点。

    答案正确。 只想知道它的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得当 CLB 复位时会开启 SPI 时钟。 由于 SPI 时钟被重复用作编码器时钟、因此这里发生了类似的情况。  

    当 CLB 复位时、输出 XBar 锁存器可用于保持信号。 这来自设计指南中的图 2-10