This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:size_t

Guru**** 2563410 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280037C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531603/tms320f28p659dk-q1-size_t

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F280037CC2000WARE

工具/软件:

在我使用时、编译器会抛出编译错误 size_t构建配置执行初始化。 但是、当我切换到另一个控制器(如)时 TMS320F280037C —相同的代码编译时不会出现问题。

我发现当我明确包含头文件时、问题已经解决 stddef.h但我只需要为执行此操作 TMS320F28P659DK 生成了。

我想知道为什么会出现这种行为—为什么size_t在一个控制器内部版本中不会出现问题、但在另一个控制器内部版本中不会出现问题stddef.h、除非我手动包含这些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    类型 size_t 在 stddef.h 文件中定义。 因此、应将其包含在使用此数据类型的文件中。

    看起来像 TMS320F280037C INIT 代码或其他一些通用头文件可能已经包含此头文件、因此即使您没有显式使用它、也不会看到问题。

    C2000ware 中是否定义了该功能? 按原样构建 C2000ware 时是否收到此错误? 如果有、您是否可以共享所使用的 C2000ware 版本?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、未在 C2000ware 中定义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此、任何使用 size_t 的文件都请确保#include stddef.h

    此致、

    Veena