This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:回流焊后续问题

Guru**** 2835805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1526403/tms320f2812-followup-reflow-question

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515277/tms320f2812-reflow-profile-question 的后续行动

客户希望就 GBB 后缀器件(具有锡铅焊球 (SnPb)) 的回流焊温度升高进行更多讨论。

 

它们具有混合使用引线式和无铅组件的电路板。 由于一些最近的设计更改、它们需要将 PCBA 回流焊的最高温度增加到 235°C 左右。

 

如前所述、IC GBB(引线式)和 ZAY(无铅)使用相同的裸片。 因此,我的理解是,如果我们提高 GBB 的温度,那么它不会影响模具和模具可以承受 235C。 请确认。 (另外,如果我在这里遗漏了一些信息,请纠正我)。

 

然后、我认为 GBB 的锡铅焊球是提高回流温度的唯一限制因素。

如果 GBB 器件将最大回流焊温度提高到 235°C、我们想要了解的影响/风险是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要几天时间来研究这个问题。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    有任何关于这方面的反馈吗?

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我明天会尝试得到答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GBB 的封装物料清单应能够承受 235C 的峰值回流温度。 它也不需要对 MSL3 等级进行任何更改。  

    但是、我无法回答 焊球的问题、它是金属间的后板安装 、因为它还取决于与电路板和组装中其他因素的相互作用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    谢谢。  客户反馈:

    ===========

    最好知道、如果我们在 235C 下回流焊 IC、封装不会有问题。

     

    但是、如果我们没有足够的信息来表明 BGA 焊球是否可以接受 235C 温度、那么我们无法更新回流焊曲线。

     

    如果您需要确认 235C 对 IC 的影响、我很乐意分享更多信息。

     

    我们使用引线式焊锡膏、让我们知道您需要更多信息来确认影响。 我将了解我是否可以与您共享所有需要的信息。

    ============

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    封装本身能够达到 260C 的温度、因为它与无铅器件相同。 关于焊接 IMC、我没有指导您在 235C 峰值回流焊时进行回流焊曲线上升/冷却等、以实现最佳连接。 我们只能鉴定能够承受此类回流焊曲线的元件。  

    IPC/JEDEC J-STD-020F 表提供了欧洲温度和无铅回流焊曲线的参考。 Eutectic 型材比无铅型材的机械冲击要小得多。