This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:C29 SDK 中无位域和锁步示例

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1502495/f29h850tu-no-bitfield-and-lockstep-example-in-c29-sdk

器件型号:F29H850TU

工具/软件:

您好、

在上一个工程中、我们使用了 F28004x、并在 empty_bitfield_ddriverlib 示例之上创建了该工程。 我们希望对 F29 使用相同的方法来使用多核、锁步和位域、但:

  • C29 SDK 中只有单核和多核的 driverlib 示例、没有位域、也没有锁步示例。

是否有任何针对多核的位字段示例? 如果没有、是否计划发布此类示例?

  • 我们需要位域的另一个原因是使用锁步模块、如 TRM 中所示、建议使用寄存器、并且没有相应的 driverlib 函数来启用 LCM:

  • 应该将哪个项目用作使用锁步和位域的基准?

提前感谢、

Nida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nida:

    抱歉、您稍后的回复仍需要 对此问题的支持?

    谢谢您、

    Aj Favela.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AJ Favela,

    我们仍然需要回答这些问题。

    谢谢、

    Nida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nida:

    我们建议用户直接使用 driverlib 而不是位域、但我们仍在提供位域头文件。

    此致、

    Anand