This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:CMPSS2 引脚分配冲突

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1533112/tms320f28p550sj-cmpss2-pin-allocation-conflict

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 Champs:

在数据表下面的两个表中、A10/B1/C10 引脚连接到 CMP2 HP3/LP3。

在数据表的下图中、 A10/B1/C10 引脚连接到 CMP2 HP2/LP2。

我还检查了 SysConfig 配置、我认为 HP3/LP3 是正确的。 但我需要仔细检查一下。

我们能否检查数据表的每个表格/图片中的 CMPSS 引脚配置是否一致? 这可能会给我的客户造成一些混淆。 谢谢!

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这可能是由于不同的引脚封装而发生的。 您是否确保表和图中对应于相同的引脚封装(100 引脚、128 引脚等)?