This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-CPU-EVM:SOM 的.out 文件

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1526588/f29h85x-som-evm-out-file-of-f29_cpu3

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM

工具/软件:

使用构建多核环境时 闪存配置 、的.out文件 CPU3 删除的存储器实例。 因此、 无法加载 CPU3 符号 、用于防止 调试 CPU3 代码 当连接到控制器时。

请您澄清一下 更改或步骤 是否需要确保.out保留 CPU3 文件及其符号可用于调试?

谢谢。此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不会删除 CPU3 .out:

    您正在测试哪个示例?

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    我 使用的是多核示例工程。  

    谢谢。此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能不能 测试 F29H85X-SDK 版本 1.01.00.00 中的多核示例?

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我忘记告诉大家这是一个多核示例 project.please 查找两种情况下的编译后处理步骤。  

    LED 闪烁多核示例编译后处理步骤:

    多核工程编译后处理步骤示例:

    此致、

    Shashank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CPU3 .out 是在“..\workspace_ccstheia\led_ex1_blinky_cpu1_cpu3_multi_c29x3\flash\"文件夹“文件夹中创建的:

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ANAND、IPC 示例工作正常。 但在空工程中、它不会构建.out 文件。 但有不同之处 编译后处理 之间的阶跃 空工程 IPC 工程、 您可以发现两者之间编译后处理步骤的差异 空项目 T 和 IPC 工程 在前一个回复中附加的图像中。

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    空工程的编译后处理步骤相同、如果导航到“..\workspace_ccstheia\empty_project_multi_c29x3\flash\"文件夹“文件夹、您可以找到 CPU3.out (empty_project_multi_c29x3.out):

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    我正在寻找有关如何解决该问题的指导:

    [60]:/ti/ccs2002/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c29_1.0.0LTS/bin/c29objcopy.exe --update-section cert=C29-cert-pad.bin F29_C29x 3.out F29_C29x 3_cert.out
    [70]makefile:169:目标“编译后“的配方失败
    [71]C:/ti/ccs2002/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c29_1.0.0LTS/bin/c29objcopy.exe:错误:'F29_C29x 3.out':'cert'一节无法更新、因为它没有内容
    [72] del F29_C29x 3.out C29-cert-pad.bin
    [73]ren F29_C29x 3_cert.out F29_C29x 3.out
    [74]makefile:169:目标“编译后“的配方失败
    [75]gmake[2]:[post-build]错误 1(忽略)

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的 CPU3 .out 文件中似乎不存在证书段。

    能不能 检查 CPU3 'device.c'生成的文件中是否存在以下代码:

    此外、CPU3 链接器命令文件应定义“cert"段“段。

    我建议您从 SDK 中可正常使用的 CPU1-CPU3 示例开始进行开发。

    此致、

    Anand