This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:XDS110 无法正常工作

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1534066/launchxl-f28p55x-xds110-not-working

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X

工具/软件:

我正在将 LAUNCHXL-F28P55X 与 BoostXL-3PhGaN 配合使用。

1. 在第一次调试时、出现了错误:

IcePick_C_0:错误:(错误–591 @ 0x0)固件更新程序遇到错误但无法完成。 更新程序在编程模式下未能连接到 XDS110。 拔下并重新插上 XDS110、然后重试。 如果问题仍然存在、请尝试使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110 中的 xdsdfu 实用程序更新固件。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以获取说明。 (仿真包 20.0.0.3178.

2. 我从命令提示符处使用 xdsdfu 将其更新为固件 firmware_3.0.0.32(遵循 xds110 在线 pdf 指南)

3. 我重新启动了计算机、现在会显示以下错误:

连接到目标时出错:
(错误–2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。
(仿真包 20.0.0.3178)

我从此处打开了 ccxml 文件:

 

4. 我运行了“test connection“、此时会显示此消息:

[开始:Texas Instruments XDS110 USB 调试 Probe_0]

执行以下命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -S integrity

【结果】


----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------

C:\Users\DEBART~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1281\0\BRDDATAC\testBoard.dat

----- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------

该实用程序选择了 100/110/510 类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为“STEP 26 2024“。
库构建时间为“10:09:41“。
库软件包版本为“20.0.0.3178"。“。
库组件版本为“35.35.0.0 “。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为“5"(“(0x00000005)。
控制器的插入长度为“0"(“(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

----- 【打印重置命令硬件日志文件】------------------------------------

通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 XDS110 功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已恰好设置为“0"(“(0x0000)。

----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为“-233"(–233(0xffffff17“0xffffff17)。
标题为“C_ERR_PATH_BROKEN “。

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
或零卡滞故障的情况下运行。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB 调试 Probe_0]

该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    更新 XDS110 探针后、您是否对 LaunchPad 进行了下电上电?

    此外 、检查 J101 上的跳线、以确保一切都正确填充。 您可以使用 LAUNCHXL-F28P55X C2000 F28P55x 系列 LaunchPad 开发套件用户指南 来检查设置。

    调试前、您可能还需要重新编译工程。

    此致、
    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:

    因此、默认情况下它不起作用:

    在这种方式,它似乎工作.. 没有错误:

    老实说、不是什么变化 现在我将测试 的各种调试级别  DUAL_Axis_servo_drive_FCL_QEP_f28p55x  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更新了固件并重新启动了计算机...我会说它已用完...或者它是吗?

    “一切都正确填充“、跳线全部已插入、我还尝试将它们取下、然后重新装上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、  

     F28P55x LaunchPad 会在 2 引脚 cJTAG 配置中使用板载 XDS110 调试探针、因此根据您导入的工程、需要将目标配置配置配置为 2 引脚 cJTAG 模式。

     launcxl_ex1_F28P55X_demo 工程 (TMS320F28P55X_LaunchPad.ccxml) 中包含一个可正常运行的目标配置文件。  

    此致、

    Susan