This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:逆变器栅极驱动器电源电路

Guru**** 2568785 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1527618/tms320f28379d-inverter-gate-driver-power-supply-circuit

部件号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:

您好、

我们正在设计一款逆变器、我已获取 HV_1PH_DCAC 参考设计。

我想知道栅极驱动器电源电路中使用的变压器匝数比。

帮助我提高 PWM 频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vasu

    此设计具有高频和低频桥臂。 高频桥臂的开关频率为 20kHz、低频桥臂的开关频率为线路频率、即 50/60Hz。  
    我会联系合适的人、并按照变压器匝数比对您做出响应。

    谢谢你

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    我知道这是用于逆变器侧、这是图腾柱 PWM 技术。  

    无论我问的频率是多少、栅极驱动器电源中都有一个 PWM 发生器。

     我认为这是基于推挽式转换器的电源。

    我想知道它的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vasu

    我看不到您在此设计原理图中分享的推挽电路。 在哪里可以找到 TX1 电路?

    谢谢

    埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    请查看随附的栅极驱动器板图像。

    这就是我们将为应用重新设计的内容。

    我已经从 HV_1PH_DCAC 工程和 controlSUITE 文件夹中获取此栅极驱动器板原理图。

    此栅极驱动器板包含栅极驱动器电路和电源。

    电源电路生成+15V 和–5V 电压并连接到 TLP350。

    因此、在这里、我想重新设计该电源电路、我想知道变压器的比率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vasu

    看起来在 TIDM-HV 直流/交流设计网站上未提供栅极驱动器的原理图。 我会尝试在内部找到它的设计并告诉您。

    谢谢你

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MCU007A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    我在这里附上了参考原理图。 请检查并告诉我。 我将等待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vasu

    我已附上变压器的数据表。 您可以在数据表中找到比率。

    e2e.ti.com/.../750316212r00-Spec.pdf

    谢谢你

    Amir Hussain