This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:CCS syscfg 中的电机控制模块

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531415/tms320f28p559sj-q1-ccs-theia-motor-control-module-in-syscfg

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具/软件:

您好、  

我尝试为 f28p55x 微控制器设置一个工程、并一直使用 syscfg 文件设置外设。  

但是、我可以看到 Ware_Motor  Control_SDK_5_03_00_00 中的通用电机控制 SysConfig 实验示例仅针对 F28002x 和 F28003x 系列在 syscfg 中支持电机控制模块。

您能告诉我如何为 f28p55x 系列添加电机控制模块吗?

谢谢、

小号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、小

    您特别想要使用  SysConfig 版本吗? 还是可以使用传统的手动代码版本?

    您需要针对您的器件调整.projectspec、.js 和.syscfg 文件。

    C:\ti\c2000\C2000Control_SDK_5_04_00_00\solutions\.meta\universal_motor_control.js Ware_Motor

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我更倾向于使用 SysConfig 版本。  
    您能否详细说明一下调整器件更改所需的步骤?

    谢谢、

    小号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、小

     您正在查看的 universal_motorcontrol_syscfg 解决方案是一个特殊的工程、它不仅使用 SysConfig 进行外设初始化、而且还为无传感器 FOC 生成电机控制软件。 该解决方案仍处于开发的早期阶段、因此我们目前仅支持一个器件。

    若要使用 SysConfig 进行电机控制开发、我们提供了 2 个不同的示例、您可以先使用这些示例:

    * universal_servo_drive、用于使用 F28P65x 进行传感器基础 FOC 控制

    * tidm_02012_ecompressor 是采用 F28003x 的 SysConfig 的无传感器 FOC 工程

    您可以使用这两个工程作为起点、并将其移植到 F28P55x 中。 目前、我们没有针对 F28P55x 的基于 SysConfig 的 FOC 工程。 但我们有以下无传感器电机控制工程项目、也以 F28P55x 作为参考。

    * edge_ai_fan_inalance_with_mc

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    感谢您向我提供示例。

    但是、我已经查看了以下示例、在 SysConfig 文件中看不到电机控制模块。

    * universal_servo_drive、用于使用 F28P65x 进行传感器基础 FOC 控制

    * tidm_02012_ecompressor 是采用 F28003x 的 SysConfig 的无传感器 FOC 工程

    能否请您确认它是否仅在通用电机项目中可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通用电机控制 SysConfig 实验是目前唯一支持此功能的解决方案、我们正在开发该解决方案的改进版本、以更好地支持 F280013x 和一些较新的器件。 但是、目前没有支持 F28P55x 器件的计划。

    Han