This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:诊断测试应用

Guru**** 2931450 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1534852/tms320f280039-diagnostic-test-application

器件型号:TMS320F280039
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

客户从 C2000Ware_5_04_00_00\libraries\diagnostic\f28003x\examples\test_application 运行 test_application、以下是他与 TI SDK 文档 信息相比的实际测试结果、主要是结果对齐 、仅为 2 项 差异:STA_TEST_PIE_RAM 为 6424 与 5321、STA_OSC_CT 为 229 与 146、客户想知道可能存在差异的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不一定每次更新 C2000Ware 时都更新这些分析数据、因此尽管 SDL 代码没有更改、但被调用的底层 driverlib 函数可能已更改。 这也可能是我们在性能分析文档更新时使用的编译器版本与客户在使用的版本之间的差异。  

    Whitney