This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:使用 Code Composer Studio 启用从闪存引导

Guru**** 2845810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518965/tmdscncd28p65x-enable-boot-from-flash-using-code-composer-studio

器件型号:TMDSCNCD28P65X

工具/软件:

晚上好、

ICH 已阅读了有关从闪存引导的问题的几篇文章。 但是、我尚未找到启用 F28P65X 闪存引导选项的“简单“解决方案。

我检查开关 S3 是否都为 1、1、因此根据文档、应启用“从闪存独立引导“。 但是、当我构建、刷写和后续断开器件并只为其供电时、它不会引导并让 LED 闪烁(如前所述)。

目前我使用的是最新版本的 CCS (20.1.1)、我找不到任何可能配置 BOOTCTL。

我也尝试了在 CSS 12.4.0 中设置从闪存引导,在这里我找到了 tools-OnChipFlash 部分。
然而,在阅读这篇文章 (https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1245895/tms320f280039c-how-to-write-to-otp-for-standalone-boot) 后,我很害怕与 Z1_GPREG 一团糟。

在 CSS 20.1.1 或 12.4.0 或 12.7.0 中设置从闪存独立启动的正确解决方案是什么

我期待着你的答复!

最好的伊莎贝拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者我是否应该更改为任何链接器命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isabella:

    我对延迟深表歉意、线程的路由不正确。

    您是否尝试从闪存独立引导(即不连接仿真器)? 请参阅 F28P65x controlCARD 用户指南中的表 4-1 、以配置器件以在 CCS 中使用或从独立闪存引导。

    如果是、您希望 S1 位置 1 和 2 = OFF(以断开与 XDS110 的连接)以及 S3 位置 1 和 2 = ON(您已对此进行配置)

    或者我是否应该更改为任何链接器命令?

    如果使用 CPU1_FLASH 构建配置、它将自动使用闪存链接器命令文件进行构建。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于已经是一个月没有回复、我会假设问题已解决并关闭此主题。 如果您还有其他问题、请创建新主题。

    此致、

    马特