This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:我尝试使用 Cortex M4 内核示例在 CCS 版本 20.2.0.12__1.8.0 中创建新的投影。 无法执行此操作。

Guru**** 2559970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1525424/tms320f28384d-i-tried-creating-a-new-projected-in-ccs-version-20-2-0-12__1-8-0-using-the-cortex-m4-core-examle-unable-to-do-so

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D

工具/软件:

收到的错误“当前未安装支持“TMS320F28388D “{Cortex M]的 TI 编译器

显然、新的 20.2.0 工具仅直接支持 C2000 器件上 CM 内核的 C2000 Clang Arm 编译器。

我能够从以下位置下载 ARM CGT: https://www.ti.com/tool/ARM-CGT 、它不需要接缝即可工作。

有人能提供一种更简洁的方法吗? 我本来希望这可以开箱即用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否在“C:/ti/...“页面中下载了 ARM 编译器 父文件夹?

    如果是、请导航至 File > Preferences > Code Composer Studio Settings、然后转到 General > Compilers。 刷新发现的编译器。 一旦 ARM 编译器显示、您就可以导入 CM 工程。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于已经是一个月没有回复、我会假设问题已解决并关闭此主题。  

    此致、

    马特