This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:MCAN 消息无法传输

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1536324/tms320f28388d-mcan-message-not-able-to-transmit

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

尊敬的专家:

我尝试使用 Resource Explorer 中的示例 、将 mcan_ex7_classive_transmit.c 与 CAN 分析仪一起使用、并配置了 GPIO 引脚、使其与我的硬件匹配、但分析仪上没有看到任何信号。

我认为 TRM 中可能存在错误、因为在示例中并未以这种方式使用。

我将 GPIO 的值更改为给定宏、但仍然不会发送任何内容。 My Analyzer 设置为 500kbit/s 和标准 11 位。 硬件上还有一个 CAN 发送器

如果执行代码、CAN 总线上的信号看起来像这样。

此致、

Caspar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我解决了这个问题、忘记使用端接电阻器。