This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:引脚多路复用

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1536359/tms320f28p650dh-pinmux

器件型号:TMS320F28P650DH
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 TMS320F28P650D 双核器件并为 CPU1 和 CPU2 同时配置 pinmux。

我的问题是:

  1. 是否需要为 CPU 1 和 CPU2 单独创建 SysConfig 工程?

  2. 创建新文件时、有选项上下文、其中包含 CPU1 和 CPU2?
  3. 在单个工程中、两个内核是否有引脚多路复用选项?  

非常感谢任何指导、文档链接或示例项目。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仅配置 pinmux、只能使用 CPU1。 据我所知、CPU2 无论如何都无法访问 GPIO 控制寄存器、但我会咨询 TRM 来确认。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    感谢您提供有关 GPIO 控制的信息 — 我们知道 GPIO 和引脚多路复用只由管理 CPU1

    现在我要向前迈进 外设分配和配置 指定 CPU2。

    我想知道如何将外设管理到 CPU2 以及如何将其映射到 CPU2。

    任何见解、建议或示例都将非常有用。 再次感谢您的支持!

    此致、

    Ranjith Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    我没有这方面的具体示例、但答案应在 Sysctrl 一章中。 如果您仍有问题、请查看此内容并告诉我。

    谢谢您、

    Luke