This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:无传感器控制块…

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1536969/c2000ware-motorcontrol-sdk-sensorless-control-blocks

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我想使用现有代码进行无传感器控制而不是革新、并且不确定有哪些可用代码。 我在论坛上发现了一些讨论、但回复是“使用电机控制 SDK “、但我不确定材料在哪里、希望有人能提供帮助。  我有 C2000 软件 5_00_00_00、 5_01_00_00 和 5_05_00_00、 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    建议安装最新的 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 并在下面的安装位置使用该项目:

    C:\ti\c2000\C2000Control_SDK_5_04_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab Ware_Motor

    文档: https://www.ti.com/lit/spruj26 

    此致、

    Kevin