Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
我想使用现有代码进行无传感器控制而不是革新、并且不确定有哪些可用代码。 我在论坛上发现了一些讨论、但回复是“使用电机控制 SDK “、但我不确定材料在哪里、希望有人能提供帮助。 我有 C2000 软件 5_00_00_00、 5_01_00_00 和 5_05_00_00、 谢谢