This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:F28P65x 是否有必须使用 20MHz 外部时钟源的具体原因或场景?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P65X, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1535015/tmdscncd28p65x-is-there-a-specific-reason-or-scenario-in-which-the-f28p65x-must-use-a-20mhz-external-clock-source

器件型号:TMDSCNCD28P65X
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28388D

工具/软件:

您好、

在查看 TMDSCNCD28P65X 的电路设计时、我注意到其中包括 20MHz 和 25MHz 时钟源。 然而、在实践中、controlCARD 内仅使用 25MHz 时钟源 — 对于 F28P65x 器件和 EtherCAT 电路。

我很好奇有没有提供为 F28P65x 使用 20MHz 时钟源的选项、即使 controlCARD 上未主动使用该选项。 F28P65x 必须使用 20MHz 外部时钟源的具体原因或场景是否存在?

谢谢。此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang-il、

    我已经在计时专家的环游,他们应该在接下来的 1-2 天得到回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang-il

    与预期用例相比、包含 20MHz 时钟源与向后兼容性更有关系。 此 TMDSCNCD28P65X 基于较旧的 TMDSCNCD28388D controlCARD 设计。 这两种设计都具有 20MHz 和 25MHz 时钟源选项。 在 TMDSCNCD28388D 上、20MHz 是原始时钟源(因为这是我们所有电路板通常使用的时钟速度)、然后我们在未来修订中改用 25MHz 以满足 EtherCAT 外设的要求。 现在、TMDSCNCD28P65X 上提供了多个时钟选项来提高灵活性、以防用户系统需要较低的时钟源(用于 ESD/EMI)。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您做出清晰简洁的答复。