This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BUCKCONV:使用 BOOSTXL-BUCKCONV 时、SFRA 的偏差来自 TIDU986A

Guru**** 2905180 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BUCKCONV, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1536776/boostxl-buckconv-deviation-in-sfra-results-from-tidu986a-using-boostxl-buckconv

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
主题: SFRA 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们将根据 TIDU986A 参考设计使用 BOOSTXL-BUCKCONV 执行演示。

我们对实验 2(闭环 VMC 控制)和实验 4(闭环 PCMC 控制)进行了 SFRA 测量。 但是、测量结果与 TIDU986A 中显示的数据显著差异。

如果您能帮助我们确定此偏差是由于器件容差造成的、还是表明存在一些异常行为、我们将不胜感激。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您拥有哪个版本的 BOOSTXL-BUCKCONV 硬件? 我们与 Biricha 合作更新了电路板的某些部分、以提高控制环路性能。 但这意味着如果您使用的是电路板的较新版本、则设计指南图像会稍微过时。 您可以检查版本、C9 组装在较旧版本上、而在较新的电路板上则是 DNP

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    BOOSTXL-BUCKCONV 于 2025 年通过 TI store 购买、因此它是较新的版本。

    您能否分享有关较新版本的 SFRA 测量结果的任何信息? 或者、您能告诉我您对这次测量结果是否有效的看法吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    在绘制这些图时、您是否启用了负载/连续负载以在 VOUT 上启用板载负载、如下所示?

    当我从我这边进行测试时、相同的硬件 提供了与用户指南相似/更好的性能、并且 只需进行少量调整、我们也可能能够匹配用户指南  

    实验 2:  

    实验 4 PCMC

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、

    我们已启用 activeLoadEnable 和 activeLoadContEnable 并正在进行验证、但测量结果似乎不可靠。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    波特图的性质似乎是正确的、只需将交叉频率推高即可。 此外、 C9 是否 具有 10nF 电容?  

    只需再次确认、您是否根据用户指南在 LaunchPad 和 Booster Pack 上设置了所有配置? 尤其是 Booster Pack 上的跳线。

    此外、当两个负载都导通时、拉电流应为 9V/0.4A、输出电压为 2Vout。 您能否确认拉电流~0.4A?  此外、您能否检查表达式窗口值是否与用户指南中所示的值相同? 如果没有、您能否发送相同的屏幕截图、并突出显示哪些参数不匹配?

    此致、

    Sumit