This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:TMS320F28P65x 安全包无 MIDAS FMEDA 数据库

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1536635/tms320f28p659dk-q1-tms320f28p65x-safety-package-no-midas-fmeda-database

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题中讨论的其他器件:Midas

工具/软件:

我需要通过 MIDAS 定制 TMS320F28P659 FMEDA。

但是 MIDAS 必须打开.db 格式的文件。
您之前发布的安全包中没有此类文件(版本如图 1 所示)。 仅 Excel FMEDA 和两个 pdf 文件。
请提供可以导入到 MIDAS 中以定制 FMEDA 的项目文件或.db 文件。
图 1:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否下载最新版本的软件包 3.0

    该版本包含 db 文件、该文件可与 MIDAS RC 工具一起用于可调 FMEDA。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速答复、我在 安全资源中提出了申请。  由于我的出差结束日期即将(7/15、如果您可以联系合适的人员进行批准、请帮助加快申请。   非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    访问已批准、审批者已确认。

    谢谢