工具/软件:
尊敬的 Charles:
如下面链接的主题中所述、我们开始了一个关于使用自定义 SCI 引导加载程序进行固件升级过程的新讨论:
TI E2E 论坛主题 — TMS320F28379D SCI 引导加载程序
有关更多详细信息、请参阅上述链接。
如果您需要任何进一步的信息或帮助、请随时告知我们。
此致、
Aditya.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 Charles:
如下面链接的主题中所述、我们开始了一个关于使用自定义 SCI 引导加载程序进行固件升级过程的新讨论:
TI E2E 论坛主题 — TMS320F28379D SCI 引导加载程序
有关更多详细信息、请参阅上述链接。
如果您需要任何进一步的信息或帮助、请随时告知我们。
此致、
Aditya.
尊敬的 Charles:
请查找以下文件供您参考、
如果您需要更多信息、请告诉我。
e2e.ti.com/.../Firmware_5F00_cmd_5F00_file.txt
e2e.ti.com/.../SCI_5F00_Bootloader_5F00_cmd_5F00_file.txt
e2e.ti.com/.../firmware_5F00_issue_5F00_txt_5F00_file.txt
e2e.ti.com/.../firmware_5F00_working_5F00_txt_5F00_file.txt
e2e.ti.com/.../6170.kcontrol_5F00_map_5F00_file_5F00_Not_5F00_working.txt
e2e.ti.com/.../0804.kcontrol_5F00_map_5F00_file_5F00_working.txt
此致、
Aditya.
尊敬的 Aditya:

下载提供的不工作固件后、会出现“数据缓冲区长度不正确“错误。 链接器命令文件 align (8) 中是否给出了每个对齐值? 该器件的编程应采用 128 位对齐方式。 我在上面的链接器命令文件中看到、 BufferDataSection 有一个 align (4) 用于闪存编程。
从您的角度来看、可正常工作的链接器命令文件是怎样的?
对于引导加载程序、您是否通过 SCI_BOOT_ALTERNATE 引脚进行下载以进行 GPIO28/29 通信?
是否将引导模式设置为 SCI 引导模式、如果是这样、您可以通过在 CCS 存储器窗口中设置此模式 (@地址 0xD00、将值设置为 0x815A、重置 CPU1 并在执行固件更新之前运行 CPU1) 进行测试。
谢谢。此致、
Charles
尊敬的 Charles:
是的、我们使用一个利用 SCI_BOOT_ALTERNATE 引脚进行 GPIO28/29 通信的自定义 SCI 引导加载程序。
我们确定了应用程序链接器文件中的问题。 总结:
我们在标记为“dclfunc"的“的位置遇到程序并验证错误。
最初、DCL 函数与ramfunc部分结合使用。
在应用程序中进行一些更改后、开始出现这些错误、因为闪存扇区已满、这就是我们得到不正确数据缓冲区长度的原因。
然后、DCL 函数分为不同的闪存扇区、从而解决了错误。
此外、我们将bufferDataSection对齐更改为ALIGN(8)。
请查看应用程序链接器.cmd 文件、并告诉我该文件是否有任何问题。
/* //########################################################################### // FILE: flash_programming_cpu1_FLASH.cmd // TITLE: Linker Command File For all F28X7x devices //########################################################################### // $TI Release: F2837xD Support Library v200 $ // $Release Date: Tue Jun 21 13:00:02 CDT 2016 $ // $Copyright: Copyright (C) 2013-2016 Texas Instruments Incorporated - // http://www.ti.com/ ALL RIGHTS RESERVED $ //########################################################################### */ /* ====================================================== // For Code Composer Studio V2.2 and later // --------------------------------------- // In addition to this memory linker command file, // add the header linker command file directly to the project. // The header linker command file is required to link the // peripheral structures to the proper locations within // the memory map. // The header linker files are found in <base>\F2837xD_headers\cmd // For BIOS applications add: F28X7x_Headers_BIOS.cmd // For nonBIOS applications add: F28X7x_Headers_nonBIOS.cmd ========================================================= */ /* Define the memory block start/length for the F28X7x PAGE 0 will be used to organize program sections PAGE 1 will be used to organize data sections Notes: Memory blocks on F28M3Xx are uniform (ie same physical memory) in both PAGE 0 and PAGE 1. That is the same memory region should not be defined for both PAGE 0 and PAGE 1. Doing so will result in corruption of program and/or data. Contiguous SARAM memory blocks or flash sectors can be be combined if required to create a larger memory block. */ MEMORY { PAGE 0: /* Program Memory */ /* Memory (RAM/FLASH) blocks can be moved to PAGE1 for data allocation */ /* BEGIN is used for the "boot to Flash" bootloader mode */ BEGIN : origin = 0x086000, length = 0x000002 RAMM0 : origin = 0x000122, length = 0x0002DE RAMD0 : origin = 0x00B000, length = 0x000800 RAMLS03 : origin = 0x008000, length = 0x002000 /* RAMLS1 : origin = 0x008800, length = 0x000800 RAMLS2 : origin = 0x009000, length = 0x000800 RAMLS3 : origin = 0x009800, length = 0x000800 */ RAMLS4 : origin = 0x00A000, length = 0x000800 RAMGS14 : origin = 0x01A000, length = 0x001000 RAMGS15 : origin = 0x01B000, length = 0x001000 RESET : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002 /* Flash sectors */ FLASHA : origin = 0x080000, length = 0x002000 /* on-chip Flash */ FLASHB : origin = 0x082000, length = 0x002000 /* on-chip Flash */ FLASHC : origin = 0x084000, length = 0x002000 /* on-chip Flash */ FLASHD : origin = 0x086002, length = 0x001FFE /* on-chip Flash */ FLASHE : origin = 0x088000, length = 0x008000 /* on-chip Flash */ FLASHF : origin = 0x090000, length = 0x008000 /* on-chip Flash */ FLASHG : origin = 0x098000, length = 0x008000 /* on-chip Flash */ FLASHH : origin = 0x0A0000, length = 0x008000 /* on-chip Flash */ FLASHI : origin = 0x0A8000, length = 0x008000 /* on-chip Flash */ FLASHJ : origin = 0x0B0000, length = 0x008000 /* on-chip Flash */ FLASHK : origin = 0x0B8000, length = 0x002000 /* on-chip Flash */ FLASHL : origin = 0x0BA000, length = 0x002000 /* on-chip Flash */ FLASHM : origin = 0x0BC000, length = 0x002000 /* on-chip Flash */ FLASHN : origin = 0x0BE000, length = 0x002000 /* on-chip Flash */ PAGE 1 : /* Data Memory */ /* Memory (RAM/FLASH) blocks can be moved to PAGE0 for program allocation */ BOOT_RSVD : origin = 0x000002, length = 0x000120 /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */ RAMM1 : origin = 0x000400, length = 0x000400 /* on-chip RAM block M1 */ RAMD1 : origin = 0x00B800, length = 0x000800 RAMLS5 : origin = 0x00A800, length = 0x000800 RAMGS0 : origin = 0x00C000, length = 0x00B000 /*RAMGS1 : origin = 0x00D000, length = 0x001000*/ /*RAMGS2 : origin = 0x00E000, length = 0x001000*/ /*RAMGS3 : origin = 0x00F000, length = 0x001000 RAMGS4 : origin = 0x010000, length = 0x001000 RAMGS5 : origin = 0x011000, length = 0x001000 RAMGS6 : origin = 0x012000, length = 0x001000 RAMGS7 : origin = 0x013000, length = 0x001000 RAMGS8 : origin = 0x014000, length = 0x001000 RAMGS9 : origin = 0x015000, length = 0x001000 RAMGS10 : origin = 0x016000, length = 0x001000*/ RAMGS11 : origin = 0x017000, length = 0x001000 RAMGS12 : origin = 0x018000, length = 0x001000 RAMGS13 : origin = 0x019000, length = 0x001000 CPU2TOCPU1RAM : origin = 0x03F800, length = 0x000400 CPU1TOCPU2RAM : origin = 0x03FC00, length = 0x000400 } SECTIONS { /* Allocate program areas: */ .cinit : > FLASHD, PAGE = 0, ALIGN(8) .pinit : > FLASHD, PAGE = 0, ALIGN(8) .text : >> FLASHE | FLASHH | FLASHI | FLASHJ |FLASHK PAGE = 0, ALIGN(8) codestart : > BEGIN PAGE = 0, ALIGN(8) GROUP { ramfuncs { -l F021_API_F2837xD_FPU32.lib} } LOAD = FLASHD, RUN = RAMLS03, LOAD_START(_RamfuncsLoadStart), LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize), LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd), RUN_START(_RamfuncsRunStart), RUN_SIZE(_RamfuncsRunSize), RUN_END(_RamfuncsRunEnd), PAGE = 0, ALIGN(8) dclfuncs : > FLASHG, PAGE = 0, ALIGN(8) /* Allocate uninitalized data sections: */ .stack : > RAMM1 PAGE = 1 .ebss : >> RAMLS5 | RAMGS0 PAGE = 1 .esysmem : > RAMLS5 PAGE = 1 /* Initalized sections go in Flash */ .econst : >> FLASHF | FLASHG PAGE = 0, ALIGN(8) .switch : > FLASHD PAGE = 0, ALIGN(8) .reset : > RESET, PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */ Filter_RegsFile : > RAMGS0, PAGE = 1 SHARERAMGS0 : > RAMGS0, PAGE = 1 SHARERAMGS1 : > RAMGS11, PAGE = 1 /* Flash Programming Buffer */ BufferDataSection : > RAMD1, PAGE = 1, ALIGN(8) /* The following section definitions are required when using the IPC API Drivers */ GROUP : > CPU1TOCPU2RAM, PAGE = 1 { PUTBUFFER PUTWRITEIDX GETREADIDX } GROUP : > CPU2TOCPU1RAM, PAGE = 1 { GETBUFFER : TYPE = DSECT GETWRITEIDX : TYPE = DSECT PUTREADIDX : TYPE = DSECT } } /* //=========================================================================== // End of file. //=========================================================================== */
此致、
Aditya.
前一个链接器与当前工作链接器之间的一些比较:
- 闪存扇区分配后,.cinit 行缺少逗号
- dclfuncs 和 ramfuncs 不再组合在一起
- ramfuncs 单独加载到 FLASHD 扇区(扇区是否足够大,对于这个和 dclfuncs ?)
- BufferDataSection 使用 align(8) 指令
这些是我在差异上突出的主要问题。 很高兴您能够通过更改链接器来解析。
谢谢。此致、
Charles