This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:有关 TMS320F28335 的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1538798/tms320f28335-question-about-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

客户使用 TI 的 TMS320F28335 作为伺服驱动器的主要控制芯片。 电流要求如下:
使用 ABZ 编码器作为位置反馈 (Omron 编码器 E6B2-CWZ6C-1024) 当前客户最初的想法是使用 DSP 的 EQEP2 模块 A/B/I (N10 M10 P11) 和 ABZ 接口(中间可能涉及电平转换)。
1.我不知道该解决方案是否可行? 要点是什么? EQEP2S 引脚是否冗余?
2.是否可以提供任何参考材料(如硬件和软件相关材料,演示板材料)
下面的屏幕截图显示了 DSP 引脚和编码器信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、该解决方案是可行的、我认为他们不需要 EQEP2S 引脚。

    您可以下载 C2000WARE 并参考“C2000WARE/device_support/F2833x/examples"中“中的 eQEP 示例。

    谢谢、

    Jiaxin