This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:通过 f28388d 上的 EMIF2 接口访问 16 位 SDRAM 缓冲器时出现问题

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1535869/tms320f28388d-issues-with-16-bit-sdram-buffer-access-via-emif2-interface-on-f28388d

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

这个线程遵循 这个线程。 我们设计了一个基于 f28388d 的定制电路板、该电路板使用 EMIF2 而不是 EMIF1 来连接 SDRAM。 我们使用了 F28379D_EMIF_DC 参考设计中的确切原理图。 遗憾的是、这种设计 似乎不再投入生产、我们无法使用 LaunchPad 在 EMIF1 上对其进行测试。 此外、该设计被宣布与 f28379d 兼容、而不是 f28388d。 大多数与 EMIF 相关的或相关文档都在 f28388d 之前发布。

我们使用以下原理图进行记录:  

使用以下代码配置 SDRAM:

void configure_sdram(){
    // Do not synchronize the EMIF2 pins
    for (unsigned i = 53; i <= 68; i++){
        GPIO_setPadConfig(i, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
        GPIO_setQualificationMode(i, GPIO_QUAL_ASYNC);
    }

    GPIO_setPinConfig(GPIO_68_EMIF2_D0);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_67_EMIF2_D1);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_66_EMIF2_D2);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_65_EMIF2_D3);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_64_EMIF2_D4);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_63_EMIF2_D5);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_62_EMIF2_D6);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_61_EMIF2_D7);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_60_EMIF2_D8);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_59_EMIF2_D9);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_58_EMIF2_D10);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_57_EMIF2_D11);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_56_EMIF2_D12);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_55_EMIF2_D13);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_54_EMIF2_D14);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_53_EMIF2_D15);

    GPIO_setPinConfig(GPIO_98_EMIF2_A0);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_99_EMIF2_A1);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_100_EMIF2_A2);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_101_EMIF2_A3);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_102_EMIF2_A4);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_103_EMIF2_A5);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_104_EMIF2_A6);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_105_EMIF2_A7);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_106_EMIF2_A8);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_107_EMIF2_A9);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_108_EMIF2_A10);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_109_EMIF2_A11);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_95_EMIF2_A12);

    GPIO_setPinConfig(GPIO_111_EMIF2_BA0);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_112_EMIF2_BA1);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_113_EMIF2_CAS);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_114_EMIF2_RAS);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_115_EMIF2_CS0N);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_117_EMIF2_SDCKE);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_118_EMIF2_CLK);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_120_EMIF2_WEN);

    SysCtl_setEMIF2ClockDivider(SYSCTL_EMIF2CLK_DIV_2);
    EMIF_setAccessProtection(EMIF2CONFIG_BASE, 0x0);
    EMIF_commitAccessConfig(EMIF2CONFIG_BASE);
    EMIF_lockAccessConfig(EMIF2CONFIG_BASE);

    // Apply timing parameters
    EMIF_SyncTimingParams syncTimingParams;
    syncTimingParams.tRfc = 6; // Refresh to Active/Refresh command delay
    syncTimingParams.tRp = 1;  // Precharge to Activate delay
    syncTimingParams.tRcd = 1; // Activate to Read/Write delay
    syncTimingParams.tWr = 2;  // Write recovery time
    syncTimingParams.tRas = 4; // Active to Precharge delay
    syncTimingParams.tRc = 6;  // Active to Active/Auto Refresh delay
    syncTimingParams.tRrd = 1; // Activate to Activate delay (different banks)
    EMIF_setSyncTimingParams(EMIF2_BASE, &syncTimingParams);

    EMIF_setSyncSelfRefreshExitTmng(EMIF2_BASE, 0x6U);
    EMIF_setSyncRefreshRate(EMIF2_BASE, 781);

    EMIF_SyncConfig syncConfig;
    syncConfig.casLatency = EMIF_SYNC_CAS_LAT_3;
    syncConfig.iBank = EMIF_SYNC_BANK_4;
    syncConfig.narrowMode = EMIF_SYNC_NARROW_MODE_TRUE;
    syncConfig.pageSize = EMIF_SYNC_COLUMN_WIDTH_9;

    EMIF_setSyncMemoryConfig(EMIF2_BASE, &syncConfig);
}

为了测试 SDRAM、我们使用以下代码片段:

void test_sdram(){
    for (uint32_t k = 0, i = 0; k < MEM_BUFFER_SIZE; k += 1, i += 5)    {

        extSDRAMBuf[k] = i;

    }
    for (uint32_t k = 0, i = 0; k < MEM_BUFFER_SIZE; k += 1, i += 5){
        if (extSDRAMBuf[k] != i) {
            testPass = false;
            return;
        }
        testPass = true;
    }
}

使用 32 位缓冲区时、这些值将被正确写入和读回:
0, 5, 10 , 15

但是、当使用 16 位缓冲区时、该值会变得不一致:

5, 5, 15, 15
我们还注意到  memcpy_fast_far 有一些奇怪的用法
  •  FAST 观测器   读取  将数据从 SDRAM 传输到本地缓冲区、则值正确。
  •  FAST 观测器   写入  数据到 SDRAM 时、无论缓冲区是 16 位还是 32 位宽、这些值仍然不一致。

因此、我们的问题是:

  1. 在访问具有 16 位缓冲器的 SDRAM 时、这是否是 EMIF2 接口的已知限制或行为?
  2. 我们的 16 位访问配置中是否存在错误或缺失?
  3. 为什么使用 memcpy_fast_far  进行读取是有效的、但写入却不有效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    随附的文档可能有助于:

    e2e.ti.com/.../4744.SPRABY4_2D00_Alter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,这个文件是在 2015 年发布的,早在 f28388d 之前。 我们重新阅读了它,但它不提供新的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 F28379D 器件 (EMIF1) 向 SDRAM 写入数据和从 SDRAM 读取数据、一切正常运行。