This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:XDS200 是否支持此功能?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1536372/tms320f28p650dk-is-xds200-support-this

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

客户使用自己的电路板和 XDS200

测试连接成功并且可以连接内核

但当他们尝试将代码编程到闪存时、失败了、错误如下面的所示:

他们使用 Uniflash 来擦除芯片、同时也失败

您能告诉我为什么在成功连接后失败吗? XDS200 是否支持 F28P65?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    您能告诉我为什么它在成功连接后失败吗? XDS200 是否支持 F28P65?

    XDS200 支持 F28P65。

    您是否看到过此应用手册? 我想它有一个针对此错误的部分: https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我检查文件: https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    这似乎与我客户遇到的现象不同、这是一款新器件、他们之前不对其进行编程、也没有断点。

    我要求他们连接 CPU2、但连接失败

    当我们读取闪存数据时、全部为零

    我还 通过 WebEx 将原理图发送给您、您能帮忙检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天会试着研究这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能尝试确保客户可以编程到 RAM 吗? 它看起来可以连接。