This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 CPR251122906 的一些问题

Guru**** 2933210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1533222/some-questions-about-cpr251122906

器件型号:TMS320F28035PNT

工具/软件:

1. 我们使用 Elnec 编程器平台对 IC 进行编程,但编程设置只是执行了 Frash,我不明白为什么 IC 被锁定。

  2.我们移除了有缺陷的 IC 进行验证,并通过了验证。 它也在重新编程后传递。 但是、当我们将其放回电路板上时、FCT 测试仍然失败。  您 对此有什么好的想法吗?

e2e.ti.com/.../TMS320F28035PNT-QEM_2D00_CCR_2D00_2506_2D00_00058Final-Report-_2800_TNI_2900_-and-Locked-20250625.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的专家本周已离职、请预计回复会有一些延迟。

    谢谢您、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否能够通过 JTAG 连接到器件并尝试通过 CCS 进行编程?

    之前是否对器件编程过任何密码?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我们的产品不支持 JTAG 端口编程。 没有为编程设置密码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果器件正在通过验证检查但 FCT 测试失败、是否需要将“Erase before programming“设置设置为“Enable"?“?

    由于无法对现有存储器空间进行编程、器件可能被锁定、因此需要擦除。

    如果没有、我也建议联系 Elnec 技术支持 寻求帮助。

    谢谢。此致、

    Charles