This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:VREGENZ 引脚连接到受支持的 VSS

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1539664/tms320f28377s-vregenz-pin-connected-to-vss-that-isn-t-supported

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:

尊敬的专家:  

在我们的旧 DS 中、我们没有提到 VREGENZ 不受支持。  

SPRS881C:

SPRS881D:

SPRS881I:

如果用户已经将引脚连接到 VSS、是否会出现任何问题?  

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    客户是否也具有外部稳压器、或者是否仅依赖于内部稳压器?

    谢谢、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    它们依赖于内部版本、但实际上还没有遇到任何问题。  

    但用户是否应考虑任何潜在风险?  

    或者、我们是否可以更详细地了解当 VREGENZ 拉至 VSS 时内部稳压器将如何工作?  

    我认为 VREGENZ 不应该具有任何功能、因为 F28377 不支持该特性。

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    问题是内部稳压器无法提供这一最大 400mA  

    客户的应用可能不会给需要如此大电流消耗的 CPU 施加负载、但我们的建议是客户为 Vdd 使用外部稳压器。 我们无法保证内部稳压器能够可靠运行。

    此致、

    Ben Collier