This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:正在导入的空工程

Guru**** 2558530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1537799/launchxl-f280049c-empty-projects-being-imported

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具/软件:

我尝试完成 F28004xC 的 InstaSPIN-FOC 实验、但无法做到、因为每当导入工程时、它们只会创建空白文件夹。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我们您尝试使用哪个版本的 SDK、CCS 来导入工程吗? 您还能告诉我们您导入工程的过程吗?

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 SDK 和 CCS 的版本。 我相信它们应该是最新的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导入工程的过程:

    我在 drv8320rs 文件夹中找到了它们、因为这是我用于实验室的设备。 此问题不仅限于 8320 文件、而且更为普遍。 另外,当导入项目时(和他们创建的只是空文件夹),当重新启动 CCS 时,出现错误...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题似乎也出现在本地 CCS 上。 我尝试使用 Resource Explorer 导入工程时遇到了相同的问题。 使用 CCS Cloud 并从 Resource Explorer 导入时、一切都在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您提供的信息。 我会让 instaSPIN 和 MotorControl SDK 专家知道。 他们很快就会作出反应。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    我今天在启动 CCS 时看到了相同的错误消息、但导入工程没有任何问题。 我使用的 CCS 和 MCSDK 版本与您的文章中所述相同、我也尝试了其他 CCS 版本。 我认为工程/SDK 不存在问题、因此我会将其发送给 CCS 团队、看看他们是否可以提供帮助。

    此致、
    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我无法使用相同版本的 CCS 和 MotorControl SDK 重现此问题。  同一示例工程为我成功导入和编译。

    您能否附上您看到的错误弹出窗口中提到的日志文件?

    谢谢、

    Baltasar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我该怎么做? 当我尝试附加文件之前,它不会让我,因为它不是一个受支持的文件类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只是一个文本文件。  您可以尝试将其扩展名更改为.txt、但我似乎能够毫无问题地附加“.log"文件“文件。

    e2e.ti.com/.../.log

    Baltasar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    e2e.ti.com/.../log.txt.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、这次看起来工作正常。

    同一目录中还应有一个名为“.bak_0.log"的“的文件。  还能附上吗?

    Baltasar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0361_2E00_.bak_5F00_0.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    我连接了一个可能的补丁。  您能尝试一下、让我知道它是否能解决您的问题吗?

    要安装修补程序:

    1. 在中找到同名文件 /ccs/eclipse/plugins 目录、并将其重命名为扩展名为“.jar_orig"</s>“
    2. 将下载的文件复制到同一目录中
    3. Re 启动 CCS

    尝试查看这样是否解决了问题、而无需重新导入工程。  如果没有、则尝试重新导入工程。

    谢谢、

    Baltasar

    e2e.ti.com/.../com.ti.ccs.project_5F00_20.2.0.202505162334.jar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Baltasar。 这解决了文件夹导入为空白的问题、并且在启动或导入其他工程时没有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您验证补丁 David。  我将在即将推出的 CCS v20.3.0 中包含此修复、您可以在安装前继续使用此补丁。

    Baltasar