This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CLB 输出到 eCAP 内部信号路由

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1539309/tms320f28388d-clb-output-to-ecap-internal-signal-routing

器件型号:TMS320F28388D
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

请参阅下面的 TRM 表 24-1 eCAP 输入选择。

CLBx_OUT14 和 CLBx_OUT15 在 eCAP 输入选择选项中提供。 我尝试使用 SysConfig 实现从 CLB 输出到 eCAP 输入的内部连接。 我还尝试避免这种情况“CLB 输出设置 GPIO、eCAP 通过 INPUTXBAR“读取该 GPIO 状态。

需要了解这是否可行? 如何使用 SysConfig 工具实现?

CLB1_OUT14 是 eCAP 输入列表中的一个选项、如下所示、但问题是如何从 CLB1 输出 LUT 设置 CLB1_OUT14?

此致

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kartik:

    CLB1_OUT14 等效于 CLB1_OUTLUT6。 如果参考 CLB 输出覆盖表、您可以在“CLB"一“一章中看到这一点。

    谢谢您、

    Luke