This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:SDFM 与 AMC33336-Q1 配合使用

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1539056/tms320f28377d-sdfm-used-with-the-amc33336-q1

器件型号:TMS320F28377D
主题:AMC3336-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:

我将 SDFM 模块与 AMC3336-Q1 配合使用以测量电机(由 ePWM 控制)的电压、适用于控制应用。 一位数据流已连接到我的 TMS320、但我不确定如何处理连接到 GPIO 的“Diag"信号“信号。

您是否建议使用系统中断来管理此信号、或者是否有更好的方法?

感谢您的帮助!

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您建议使用系统中断来管理此信号、还是有更好的方法?

    这取决于诊断信号为低电平时要执行的操作。 如果信号较低、可能要丢弃或忽略电压读数? 可以使用外部中断来立即知道读数是否会损坏、或者如果您不需要快速反应、只需在后台循环中检查状态。

    此致、

    Kevin