This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:运行 transfer_ex8_signalsight_basic_demo 时、可以't find CCS20.2 中的插件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1544426/launchxl-f2800137-can-t-find-plugin-in-ccs20-2-when-run-transfer_ex8_signalsight_basic_demo

器件型号:LAUNCHXL-F2800137
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队、  

我想 在 C2000Ware 5.5 中运行 transfer_signal_sight_basic_demo.c。 但我在 CCS20.2 中找不到“Plugins >> myMCUSignalSight0 to launch the GUI“。 请您就此提供帮助。

//! 1.在“Project Properties“>"Variables"中“中将“将 GUI_SUPPORT 设置为 1
//! 2.构建项目
//! 在 CCS 中、点击 Help >> Reload Window
//! 4.启动项目并运行
//! 5.在 CCS 中、单击“View">>Plugins>> myMCUSignalSight0"“ myMCUSignalSight0"以“以启动 GUI
//! 6.打开所有通道并将触发模式设置为自动
//!   绘制波形图!

以下命令已完成、我重新加载 CCS。

[103]如果 1 == 1 “C:/Users/a0508909/workspace_ccstheia/transfer_ex8_signalsight_basic_demo/CPU1_LAUNCHXL_FLASH/syscfg/gui_setup.bat
[104]\syscfg\signalsight\gui\index.html
[105]。\syscfg\signalsight\gui\package.json
[106]。\syscfg\signalsight\gui\project.json
[107]。\syscfg\signalsight\gui\signalsight_hash.json
[108]已复制 4 个文件
[109]。\syscfg\signalsight\gui\index.html
[110]\syscfg\signalsight\gui\package.json
[111]\syscfg\signalsight\gui\project.json
[112]\syscfg\signalsight\gui\signalsight_hash.json
[113]4 文件已复制

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎...,你可以关闭这个帖子,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到 Zane 这样说。 感谢您的反馈。