This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:关于外部 ADC 电压基准设计

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650SK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1544776/tms320f28p650sk-about-the-external-adc-voltage-ref-design

器件型号:TMS320F28P650SK
主题中讨论的其他器件: REF3430

工具/软件:

尊敬的论坛成员:

我将使用设计一个系统  TMS320F28P650SK MCU  线性转换功能。 目前、我计划使用  REF3430(3.0V 输出)  作为电压基准。 请提供 以下建议:

1.我是否应该添加一个缓冲器来提高驱动能力、尤其是在 ADC 高速采样时。

2 如何选择 OA。

3.下面是一个电路图,它是否可用或任何建议。

谢谢!

歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议您使用此应用报告来设计电路“C2000MCU 的 ADC 输入电路评估 (TINA-TI) 应用报告“

    总体而言、 当您的应用需要比内部源更好的温度稳定性时、建议使用外部基准。 器件的内部带隙具有温度系数、这可能会限制宽温度范围内的精度。 您可以在基准和 ADCREFIN 之间使用低噪声、低输出阻抗缓冲器。 此外、在靠近 ADCREFIN 的位置添加一个小型电容器以进行去耦。

    此致、

    Masoud