Other Parts Discussed in Thread: C2000-CGT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069-Q1主题中讨论的其他器件:C2000-CGT
工具/软件:
对于 基于 TIARMCLANG 和 C2000 CGT 的映射文件、会列出每个全局地址。 除了手动复制数据之外、是否有一种直接的方法来提取这些数据? 我们正在尝试执行内存转储、以查看是否存在任何未初始化的变量。
我们 一直主要使用 C2000-CGT v18.1.1 和 18.12.1。