This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069-Q1:如何从映射文件中提取全局变量/符号地址?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1543734/tms320f28069-q1-how-to-extract-global-variables-symbols-addresses-from-map-file

器件型号:TMS320F28069-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000-CGT

工具/软件:

对于 基于 TIARMCLANG 和 C2000 CGT 的映射文件、会列出每个全局地址。 除了手动复制数据之外、是否有一种直接的方法来提取这些数据? 我们正在尝试执行内存转储、以查看是否存在任何未初始化的变量。  

我们 一直主要使用 C2000-CGT v18.1.1 和 18.12.1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑使用名称实用程序。  指定 tiarmclang 编译器 、它被命名 tiarmnm 。  指定 cl2000 、它被命名 nm2000 。  的文档 tiarmnm 输出方程。  以获取的文档 nm2000 、请在 C28x 汇编工具手册中进行搜索

    谢谢。此致、

    -乔治