This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:C29 代码效率相对于 C28 的提高不符合预期

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1525063/f29h850tu-c29-code-efficiency-improvement-against-c28-is-not-as-expected

器件型号:F29H850TU


工具/软件:

尊敬的专家:

我们的基准测试表明、C29 用于各种用途的代码运行速度是 C28 的 2 倍以上。 然而,我的客户发现,只有大约 30%的改善。

什么因素可能导致此问题?

  • 他们在 3 级优化中使用 TI CLANG
  • 我听说 早期编译器中缺少链接时优化功能、这是否仍然是一个问题

此致、

挂起。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    他们对什么类型的代码进行基准测试? 最好使用真实算法或接近真实算法的算法。 我询问是因为我看到客户尝试对重复的一两个操作进行基准测试。 没有利用所有并行处理单元的优势。  

    这里有 F29 优化指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sprujg0

    请根据他们的代码检查建议、如果您有疑问、请告知我们。  链接后优化仍在进行中。  

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    另外、客户是谁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lori、

    它在实际应用代码上进行了测试、包括逻辑和数学运算。

    尊敬的 Sira:

    是 Eaton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    有了像这样的定性细节,就不可能知道发生了什么。

    他们是否了解了 sprujg0 和其中列出的优化?

    几个关键示例:

    -除了 O3,是-ffast-math 启用?

    -他们的代码中是否有 atan、atan2 和其他 RTS 函数,如 fmod、roundf 等? 在即将推出的 2.0.0.STS 中、这些算法在编译器中高效实现(前提是使用了-ffast-math 设置)。

    他们能否与我们分享代码以进行分析?

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、是否对此基准测试进行了更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lori、

    仍与客户联系以获取测试条件。

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lori、

    代码通过其他通道发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    对延迟的答复表示歉意。 我已通过电子邮件回复。

    谢谢、

    Sira